工具与软件:
专家们、您好!
参考我上一篇文章:

目前我们无法使用 SDSYNC 功能。 是否可以手动清除数据过滤器、而不使用 SDSYNC?(图像中的 A 点)。
我的 SDFM 数据滤波器配置为58 (Sinc3) 10 MHz 时钟的 OSR、为此、我必须等待~17.4us 才能使数据稳定。

我这里的问题是,我们在读取数据过滤器之前,是否必须恰好等待17.4us (清除 SDFM 中断到读取数据过滤器之间的时间 = 17.4 )?
如果等待的时间更长、会发生什么情况?数据是否仍然有效、或者是否必须在滤波器稳定时间/延迟期间准确读取数据?