This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:尝试刷写/进入调试会话会导致看似无限挂起

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425538/launchxl-f28379d-attempt-to-flash-enter-debug-session-results-in-seemingly-infinite-hang

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

无法在 Ubuntu 22.04 LTS 上刷写 LAUNCHXL F28379D。 显示`GEL 表达式:OnReset (0)`永久挂起的窗口。 实际上、它似乎永远无法正确进入调试会话(据我所知)。

操作系统:Ubuntu 22.04、库存、未修改的全新安装(具有8GB RAM 和3个 CPU 内核的专用虚拟机、在 VirtualBox 上运行)。

采取的步骤:

-已在 Ubuntu 22.04上安装完整的 Code Composer Studio 12.8.1.00005
-在 Linux 主机支持页面中指定的已安装必备库。 (software-dl.ti.com/.../ccsv12_linux_host_support.html)
-通过 GUI 手动触发更新
-手动调用`install_drivers.sh`指定。
-重新启动。

Create New Project ->(创建新项目->)
选择板或器件:LAUNCHXL F28379D ->
无 RTOS ->
CCS - TI 编译器(MSP、C2000、Arm)->
C2000Ware 的示例

选中`adc_ex1_soc_software`。

构建流程似乎工作正常。 它只是闪烁、失败。

还尝试了其他一些方法。

-测试完成:

已尝试更换电缆。 已尝试不同的 USB 端口、已尝试从不同的设备刷写。 已尝试等待很长时间(超过20分钟)已确认以下情况:

-设备出现在 USB 设备列表中(`lsusb`)。
-当我手动将屏幕连接到`/dev/tty`设备并键入时,板上的 RX 指示灯闪烁(在 VM 环境中)。
-我可以闪存其他板与这个设置(例如, Arduino IDE 在各种其他可编程板上与 USB 迷你连接器)
-没有选项来"恢复"程序。




附录:我需要说明的是、我已将其配置为具有 USB 2.0控制器直通功能。 我设置了 USB 设备过滤器、因此即使该设备从设备列表中消失、它也会自动重新连接并再次显示在 VM 下。

 

我已经测试了这个设置与其他闪存系统(主要是 avrdude ,探头 rs 等),这是相当可靠的,所以我怀疑这是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    我已将该查询路由给我们的 Flash 专家。 为耽误您的时间而道歉。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    您能否共享工程的映射文件以了解各个部分的闪存到何处?  您还可以提供使用的 GEL 文件、该版本的 CCS 不会改变它/默认设置吗?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、除非另有说明、否则不会改动任何内容。 实际上就是下载了示例项目、然后尝试闪存。 工程目录中没有".*\.gel"或类似文件、大概是因为它是未修改的。 然后我将压缩为.zip 的整个项目目录添加到了附件中。 希望这能满足您的需求。
    e2e.ti.com/.../fcl_5F00_f2837x_5F00_tmdxiddk.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    很抱歉延迟了、您是否仍需要帮助?

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它已经近一个月了这个职位,现在将关闭它。 如果您仍需要帮助、请创建新帖子。

    此致、

    Charles