请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV 工具与软件:
您好!
负载 Q1 + PR2的开关频率是否存在频率限制? 另外、负载开关是否仅适用于负载瞬态(Q1的低频开关)、还是适用于平均负载(Q1的高频开关、可能高于转换器开关频率或至少具有相同的数量级)? 我是否可以通过在高频率下切换 Q1并控制其占空比来设置任意负载?
此外、PR1和 PR2是否存在最大输出电压/负载耗散? 或者、能否在稳态下提高至降压转换器上的100%占空比?
提前感谢、
此致、
Adrien