This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以为链接文件夹使用相对路径吗?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437493/tms320f28379d-possible-to-use-relative-path-for-linked-folder

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

是否可以对链接文件夹使用相对路径。  如果是、我该如何操作?

谢谢!
Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我让它正常工作。

    我刚刚使用了 "Link  to Alternative Looaction path"文本框中的${workspace_LOC}\ Path_To_Folder。

    其中 Path_To_Folder 是我要链接到的文件夹的完整相对路径。

    我以为我以前试过这个,但这次它起作用了。