This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:尝试运行 GPIO 切换示例、调试时无法执行此操作。

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438081/launchxl-f2800137-trying-run-a-gpio-toggle-example-and-debug-unable-to-do

器件型号:LAUNCHXL-F2800137

工具与软件:

您好!  
我不熟悉 TI 产品。 我和我有一个 LAUNCHXL-F2800137板。  
我已下载 CCS Theia 1.5.1。 并通过 USB 转 Type-C 电缆连接了电路板。
下面是我遇到的问题。

1.给板子上电的时候 CCS 没有检测到板子。
2.我手动选择了板和示例,并尝试运行它,显示了以下错误


德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe/IcePick_C_0连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真软件包20.0.0.3178)


另外、在端口的设备管理器中、未显示 XDS110 USB 探针。
 

我以为驱动程序会与软件一起下载、或者当我第一次提供 debug 命令时、它会下载、但我不会这么链接。

请告诉我如何解决此问题、同时为 xds110驱动程序提供链接或文件

提前感谢

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是 CCS 版本的问题、能否尝试其他版本?  

    谢谢!

    Ben Collier