This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:DCSM 模块 syscfg 配置

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435795/tms320f2800156-q1-dcsm-module-syscfg-configuration

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

CCS 版本:12.7.0

SYSCFG:1.20.0

TRM 版本: TMS320F280015x 实时微控制器 SPRUIY4B–2023年2月–2024年5月修订

问题:

在 TMS320F280015x 技术参考文档的 DCSM 一章中、有以下表和图介绍了 ZSB (区域选择块)。

T 表6-3 ZxOTP 的默认值(由 TI 编程)  :介绍 ZSB0~ZSB14 以及 CSMPSWD1 & JTAGPSWDL1 值

图6-1. 区域选择位在 OTP 中的存储: 产生 ZSB1~ZSB15  根据选择不同的链接指针值

在 syscfg 中、我选择的链接指针值为0x3FFF (选择 ZSB0 )时、  CSMPSWD1 & JTAGPSWDL1  值 与技术参考文档中的说明一致

当我选择链接指针值为0x3FFE (select ZSB1 )、  CSMPSWD1和 JTAGPSWDL1  值 与的不一致 技术参考文档中的说明、当选择链接指针为0x3FFE 时、相应的 ZSB 似乎为 ZSB2。  

你能为我解释一下这个现象的原因吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    我们的 DCSM 专家将离开办公室、直至下周中旬、请预计会有延迟回复。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    在 SysConfig 中、您应该提供已在器件中编程的当前链接指针值。 如果当前链接指针为0x3FFF、则表示发生了两种情况之一。 要么没有对 OTP 设置进行编程、要么第一个区域选择块已经被编程。 根据您在"Update Linkpointer"复选框中选择的选项、下一个要编程的链接指针将是0x3FFF 或0x3FFE。

    如果已经在器件中对除0x3FFF 之外的任何其他链接指针进行编程、SysConfig 工具会提示您需要更新链接指针值以及对下一个区域选择块进行编程。 如果要对链接指针0x3FFE 进行编程、应输入0x3FFF 作为当前链接指针值、并选中"update LINKPOINTER"复选框。

    谢谢!

    Luke