This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:电机控制 GUI

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438281/launchxl-f280049c-motor-control-gui

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
Thread 中讨论的其他器件:MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

工具与软件:

您好!

电机控制 GUI 与 InstaSPIN Universal GUI 相同。 另外、在 C2000SDK 电机控制 SDK 网页中 提到了 MOTOR-CONTROL-GUI 和  
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI。 是否都相同? 如果不是、区别是什么、因为两者都有不同的受支持产品和硬件集。

此致、

Tashi George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashi:

    电机控制 GUI 是不同于 InstaSPIN Universal GUI 的工具。 我们正在努力将功能从 InstaSPIN GUI 迁移到更现代的 MCU-MOTOR-CONTROL-GUI。

    我们只有 MCU-MOTOR-CONTROL-GUI、另一个将从 SDK 网页中删除

    此致、

    Peter