This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:CCS Theia 中的支持

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437116/tms320c28346-support-in-ccs-theia

器件型号:TMS320C28346
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE

工具与软件:

您好!

有没有计划在 CCS Theia 中添加对 TMS320C28346 DSP 的支持? 如果是、预计的供货时间是多久?

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当前版本的 CCS Theia 已支持 TMS320C28346。 提供调试和编译支持。

    请注意、如果您在新建工程向导中引用可用的示例、则取决于 C2000Ware (而不是 CCS)中的可用性。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在此处 CCS-Theia 1.5.1的"支持的产品和硬件"列表中找不到 TMS320C28346:

    CCSTUDIO-THEIA IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了列表不完整的确认。 C28x 器件未列出、属于疏忽。 将会纠正此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 CCS Theia 并进行了一些测试。 tor C28x 器件似乎无法通过工程向导创建新工程、因为 需要选择该器件、但 C28x 不在列表中。 这可能就是您的意思 、即  C2000Ware 不支持此器件。 是否有在 C2000Ware 中支持 C28x 器件的计划?

    我已尝试在工作区中导入现有工程。 我可以编译工程、但尚无法对其进行调试。 我将继续对此进行调查。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前的评论是关于 TI.com 网页上的列表。 CCS Theia 支持来自器件的 C28x 器件用于构建和调试。  

    是否有在 C2000Ware 中支持 C28x 器件的计划?

    这是 C2000专家要问的问题。 我认为28346是一款较旧的器件、因此它不大可能。

    我在 controlSUITE (早于 C2000Ware 的软件包)中看到 C2834x 支持。 您可能希望尝试从此处导入示例:

    https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    谢谢

    Ki