This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在调试模式下未更新 CPU1的静态变量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437232/tms320f28379d-static-variables-for-cpu1-are-not-getting-updated-in-debug-mode

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我将 ADC 结果存储在调试模式下未更新的局部静态变量中。

静态空 VGS_FET_CHECK (void)

静态 uint16_t Vgs_FET_r;

ADC_setInterruptSource (ADCC_BASE、ADC_INT_number1、ADC_SOC_number1);
ADC_clearInterruptStatus (ADCC_BASE、ADC_INT_number1);
ADC_enableInterrupt (ADCC_BASE、ADC_INT_number1);
ADC_disableContinuousMode (ADCC_BASE、ADC_INT_Number3);

ADC_forceSOC (ADCC_BASE、ADC_SOC_Number3);

ADC_forceMultipleSOC (ADCC_BASE、(ADC_FORCE_SOC3));
/*等待 ADC 完成、然后确认标志*/
while (ADC_getInterruptStatus (ADCC_BASE、ADC_INT_number1)= false)

}
ADC_clearInterruptStatus (ADCC_BASE、ADC_INT_number1);

VGS_FET_r = ADC_readResult (ADCC_BASE、ADC_SOC_Number3);

}

VGS_FET_r 在调试窗口中未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:
    您是否可以尝试将下面一行更改为"VGS_FET_r = ADC_readResult (ADCCRESULT_BASE、ADC_SOC_Number3);"、然后重试?

    Unknown 说:
    VGS_FET_r = ADC_readResult (ADCC_BASE、ADC_SOC_Number3);

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Susmitha。 它可以正常运行、但问题是 SysConfig 文件在工程编译设置中未链接。