This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何了解功率转换应用中 PFC 的 PI 补偿器?

Guru**** 2801325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429901/tms320f280049c-how-to-understand-the-pi-compensator-of-the-pfc-in-power-conversion-applications

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的专家:

上个月、我阅读了其中一本应用手册、即 SPRA902A–2005年7月、作者 Shamim Choudhury。  

应用手册链接: 平均电流模式控制的功率因数校正转换器..TMS320LF2407A (修订版 A)


下面是 关于电流误差放大器补偿器和电压误差放大器补偿器的一些问题。

如何在第8页上得到电流误差放大器补偿、如下所示?

似乎此项被代入 KP 的 PI 控制器传递函数中。

下面显示了与第9页上针对电压误差补偿器的传递函数同样的疑问。

谢谢、期待收到您的回复。


此致、

Power Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得之前发布过类似文章,但我很少得到任何回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些公式来自功率级的小信号分析、然后是控制环路设计。 有许多 IEEE 论文和 TI 应用手册描述了模拟控制环路设计的这一过程。 请查看这些内容以熟悉小信号建模、然后您将弄清楚如何将其应用于数字控制环路设计并推导出这些公式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。