This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在 CCS 项目中添加文件

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437873/tms320f280049-adding-files-in-ccs-project

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个 CCS 工程、需要手动将文件添加到工程中。 当我通过命令行更新项目时、无法访问添加的文件。

添加文件时、如果我已经链接了文件、则在项目更新时、链接的文件不会显示、需要再次手动添加。

当添加文件时,如果我复制了文件,那么该文件存在,但在访问该文件时,会抛出错误,指出文件不存在。

请告诉我是否有方法可以将文件添加到项目中、即使我通过命令行更新项目、文件也会保留在项目中。

此致、

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    您能否分享通过命令行更新项目所遵循的确切步骤? 可以复制的东西将有助于进一步调试这种情况。 您是否在项目目录中看到了新文件?

    此致!

    Ryan Ma