This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 LAUNCHXL-F28P55X 创建振动检测演示

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434382/tms320f28p550sj-creating-a-vibration-detection-demo-using-launchxl-f28p55x

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P55XC2000WARE

工具与软件:

大家好!

我计划使用 LAUNCHXL-F28P55X 创建一个简单的电机振动检测演示。
我希望通过一个便携、易于使用的演示向客户展示。
为了减少开发工作量、我想了解参考设计和开发流程。
如果没有可用的参考设计、对于使用较少元件创建演示、我会很感激。


我想简化以下演示视频的实现。
使用边缘 AI C2000 MCU 进行电机故障检测|视频|德州仪器 TI.com

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    感谢您对该示例的关注。 我们将在 不久即将发布的最新 C2000WARE_MotorControl_SDK 中发布有关此工具及相关设计工具的软件示例。 它上线后、我会在这里给您发送消息。

    此致、

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    该解决方案已在最新的电机控制 SDK 中发布。  请 下载并查看。  

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK#downloads

    谢谢!

    嘉兴市