This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:USB560无法连接到 CCS12

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1425592/tms320f28377s-usb560-fail-to-connect-to-ccs12

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户正在使用  BlackBerry USB560连接至 CCS12、但单击测试连接失败、以下是报告的错误。

[Start: Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0]

Execute the command:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity

[Result]


-----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------

C:\Users\THINKB~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs1210\0\0\BrdDat\testBoard.dat

-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------

This utility has selected a 560/2xx-class product.
This utility will load the program 'bh560v2u.out'.

他们访问以下链接以更新固件、

XDSPROTRACE (TI.com)

但是、当他们执行步骤4时、会报告一个错误:

对此问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、在本周即将结束的时候、我必须回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、strong:

    对于延迟、我深表歉意、客户是否仍有此问题?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    是的、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强大、

    您能否再次发送"测试连接"日志? 它看起来像是被剪短了。  

    此外、客户是否只有一个 USB560?

    谢谢!

    Ben Collier