This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:TMS320F28P650SH

Guru**** 2926800 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1423844/tms320f28p650sh-tms320f28p650sh

器件型号:TMS320F28P650SH
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:


如果未为此边界输入选择输入、是否意味着用于该边界的输入是上面设置的 CLB 输入。

或者如何选择 CLB 的非模拟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所引用的"BOUNDARY"输入菜单仅供 CLB 仿真器工具使用。 要配置 CLB 的实际输入、应在 SysConfig 的 CLB 菜单中执行此操作、并添加 Input:

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这不是我的意思。 我如何在 LUT 中选择该 CLB 非模拟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家目前在10月21日之前不在办公室、因此请预计在此之前会有延误。 感谢您的耐心。

    我还想 在此参考《CLB 工具用户指南》、如果您需要帮助、请访问: https://www.ti.com/lit/ug/spruir8b/spruir8b.pdf 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该选择边界输入0到7、如您在最新帖子中所示。 要配置这些边界输入、您应该在 CLB 菜单(而不是逻辑块菜单)中执行此操作。 你必须添加一个输入0-7、正如我在上一篇文章的屏幕截图中所示。 如果这一点很清楚、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 CLB 中添加了输入、但我不确定如何在 LUT 中从 CLB 选择该输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 LUT 中选择输入、您需要在 LUT 菜单的下拉列表中选择 BOUNDARY INPUT x、然后输入正确的逻辑公式、例如:  

    "I0"或

    "i0和 i1"

    具体取决于您要实现的逻辑。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、、谢谢

    当我在现有工程中配置 CLB 时、编译期间会发生以下错误、这可能是由的命名不一致引起的。 h 文件。 有什么解决方案吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由错误的包含路径造成的。 您是否从 C2000Ware 示例开始?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、不是 从 C2000Ware 示例开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不是从一个空示例开始吗? 如果不是、您能描述创建 CCS 工程并包含正确文件所遵循的过程吗?

    谢谢!

    Luke