This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TMDSCNCD28379D/TMDSDOCK28379D:涉及 ADC 的 controlCARD R1.3板组装问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434630/launchxl-f28379d-tmdscncd28379d-tmdsdock28379d-controlcard-r1-3-board-assembly-issue-involving-the-adc

工具与软件:

在我的电路板中、R51-R54的值显示10C、表明为12.4KOhms。 在您提到它应该为100m Ω 的情况下是否可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这样不好。 这会使这些 ADC 通道上的测量值显著偏移。

    您能否请您测量电阻器上的电阻并提供图片?

    谢谢!
    Cody