This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:VSW 和 VFBSW 连接(如果使用内部 VDD)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049-Q1, TMDSCNCD280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431723/tms320f280049-q1-vsw-and-vfbsw-connection-if-internal-vdd-is-used

器件型号:TMS320F280049-Q1
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049CC2000WARE

工具与软件:

我们计划 在我们的硬件中使用 TMS320F280049-Q1 Piccolo C2000系列控制器进行电机控制。

TI 评估板也可用于上述控制器。 链接:  LAUNCHXL-F280049C 评估板|德州仪器 TI.com

我们还想根据评估板在我们的应用中使用内部 VDD 电源。

根据数据表第72页、有关内部 VDD 电源:  

VSW 和 VFBSW 引脚之间需要 LVSW (2.2uH)、VFBSW 应连接到 MCU 的 VDD 引脚。

在评估板原理图中、 由于 VREGENZ 引脚接地、内部 VDD 电源被使用、但 VDD 在 为评估板提供的原理图中缺少2.2uH LVSW 电感器和 VFBSW-LVSW 连接

请建议在 VSW、VFBSW 和 VDD 线路上进行所需的连接以实现内部电源运行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    004x 上有一个内部 LDO 和一个内部直流/直流稳压器。 您要使用哪一个? 只有直流/直流稳压器需要电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 LDO。 您是否可以建议 LDO 或直流/直流转换器都用于生成内部 VDD 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表详细介绍了内部 LDO 和内部直流/直流稳压器。 切换。 controlCARD (控制卡)上启用了这两种功能、但确实需要组装/取消组装某些元件。

    原理图示例如 C2000Ware.C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\A

    查看 数据表中的第7.9.1.2.4节了解内部 LDO。 您之前共享的部分是针对直流/直流转换器的。 只需要其中一个、而不是两者都需要。

    此致、
    Cody