请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具与软件:
你(们)好
在调试通过外部电源供电的代码时、器件遇到了它保持在复位状态的问题。 在遇到错误之前、我在调试代码时使用了一些图形属性。 遗憾的是、我在 Code Composer Studio 中意外点击了 CPU 重置按钮、这可能是导致该问题出现的原因。
下面是我们从 Code Composer Studio (CCS)收到的消息:
C28xx_CPU1:故障读取寄存器 PC:(错误-1137 @ 0x6)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:在长度为0x1的第1页上的0x5f412处写入存储器块时出现故障0x1:(错误-1137 @ 0x5F413)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标无法写入0x0005F412@数据
at *((int*) 0x5F412)=0x000F [f28377d_cpu1.gel:77]
在 OnTargetConnect()
C28xx_CPU1:在长度为0x2的第0页上的0x5fb00处写入存储器块时发生故障:(错误-1137 @ 0x6)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入0x05FB00@Program
C28xx_CPU1:在长度为0x2的第1页上写入0x5f800时遇到问题:(错误-1137 @ 0x5F802)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入0x0005F800@数据
C28xx_CPU1:在长度为0x2的第0页上的0x5fb00处写入存储器块时发生故障:(错误-1137 @ 0x6)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入0x05FB00@Program
C28xx_CPU1:在长度为0x2的第1页上写入0x5f800时遇到问题:(错误-1137 @ 0x5F802)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标无法写入0x0005F800@数据
C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 dll 返回、但该器件上的闪存不可用。
C28xx_CPU1:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:故障读取寄存器 PC:(错误-1137 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:在长度为0x2的第1页上的0x5d122写入存储器块时出现故障:(错误-1137 @ 0x5D124)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标无法写入0x0005D122@数据
at *((long int*) 0x5D122)=0xA5A50000 [f28377d_cpu1.gel:28]
在 OnReset (-(1))时
C28xx_CPU1:GEL:调用 OnPreFileLoaded ()时出错:复位失败:retcode=-1
C28xx_CPU1:在长度为0x2的第0页上的0x0处写入存储器块时发生故障:(错误-1137 @ 0x6)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:目标无法写入0x000000@Program
C28xx_CPU1:GEL:文件:c:\workspace\epwm_ex5_digital-compare_event_filter\cpu1_RAM\ePWM_ex5_digital-compare_event_filter.out:加载失败。
C28xx_CPU1:故障读取寄存器 PC:(错误-1137 @ 0x0)器件保持复位状态。 使器件退出复位、然后重试此操作。 (仿真软件包20.0.0.3178)
您能否提供解决此问题的一些解决方案? 我们找到了一种使用 S1升压开关手动复位器件的潜在解决方案、但该方法未成功实现。
谢谢