This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:测量 BLDC 电机的三个霍尔传感器中的每一个的信号

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436968/tms320f28p550sj-measuring-the-signals-of-each-of-the-three-hall-sensors-of-a-bldc-motor

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好!

我希望使用中断来检测 BLDC 电机三个信号中每一个信号的上升沿和下降沿、并使用32位计时器来测量速度。

我计划使用 eCAP 和 XINT、但如果通道不足、我将使用其他外设。

是否可以使用 CLB 来执行上述操作?
如果没有、请分享其他意见。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 您可以使用 CLB。 或者、您可以使用具有3个 eCAP 的 F28003x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    感谢您的答复。

    如果可能、您能否简要介绍一下如何检测 CLB 处信号的上升沿和下降沿?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLB 无法替换 eCAP 来直接检测霍尔信号。 您可能必须使用 CLB 或外部逻辑器件来组合2或3个霍尔信号、从而使用1个或2个 eCAP。 您可以查看有关 CLB 的技术参考手册。

    如上所述、建议您可以使用具有足够 eCAP 来检测3个霍尔信号的 F28003x 或 F28P65x。