This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:启动 XL F28379D Simulink 中缺少 ADC 数据记录

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430583/launchxl-f28379d-launch-xl-f28379d-adc-data-logging-missing-in-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您遇到此问题的频率如何? 每次我都遵循复制步骤

说明:

我正在使用 ADC 进行数据采集、我已在外部模式下配置 Simulink 模型以下是我的设置我已 将板 lAUNCHXL F28379D www.digikey.com/.../7219341连接到 COM 端口上的 Simulink、我以50kHz 的频率对我的6个 ADC 进行采样、并通过使用工作区块将其记录到工作区数据、以便向 ADC 提供6个输入、并且我将 Sinewave 作为输入5kHz 频率、而我们为器件设置的波特率 对于此板的 SCIA 模块、我们可以将其设置为最多12e6。问题从此处开始1。 如果我刚使用5个 ADC、那么它可以很好地计算12 bt ADC 的5ADC gves 数据速率、但提供输出16位、所以它的计算是50000*5*16=4.0Mbps、波特率我设置为12e6、所以在这里它可以正常工作。但当我再增加一个 ADC 6来模拟哪个数据速率达到4.8Mbps 时、它应该可以作为我的数据波特率在记录中工作、所以我需要12Mbps 要知道什么应该是解决方案,我需要在50kHz 的6 ADC 准确的数据采集,为了验证,我运行仿真100秒,所以它应该给我100秒或97秒的数据输出,但目前它给我6 ADC 的86秒数据,我需要您的团队的详细帮助,我可能做所有的故障排除通过更换好的计算机具有 GPU 和32GB RAM ,但我仍然没有得到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一周的末回到你的身边。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、您是否仍有此问题? 如果是、您可以在调试时尝试使 ADC 脱离问题吗? 只需尝试发送4.8Mbps 即可?  

    谢谢!

    Ben Collier