This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:没有在 LaunchPad 中载入代码

Guru**** 2885190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427712/tms320f2806-code-not-getting-loaded-in-launch-pad

器件型号:TMS320F2806

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试在 TMS320F2806的 LaunchPad 中加载代码、但无法完成此操作。 我阅读了数据表手册并遵循了要点、但我无法做到。请推荐一些建议。

我检查了驱动程序、但它没有显示 XDS100通道 A/B 的条目。 我尝试断开连接和再次连接它仍然是 dint 显示,也代码不加载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读此应用手册进行调试: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引用后、我有时能够在两秒钟后加载代码、这时出现了以下问题:

    它会断开连接并显示这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试进行复位、然后重新启动? 这些按钮就在屏幕截图中调试按钮的左侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这些按钮在运行和停止条件下均未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我附上 LaunchPad 的图片、了解我是否会错过一些联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些按钮在运行和停止条件下均未启用。

    "对不起,我不明白。"  

    另外、在你的屏幕截图中、在 CCS 中一切看起来是正常的。  

    您可以尝试一下我们的 C2000 Academy 实验(例如 ADC)、看看您是否有任何问题?  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ASaXi-9rWRhn0oWBBjSLVw__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了类似的问题、只需增加堆栈大小就解决了此问题。 ( Properties->C2000 Linker->Basic Options->在此处设置堆栈大小)。  此外、我建议不要在此处添加 RAM lnk cmd 文件、而只需将其包含在"Properties"->"C2000 Linker"->"File Search Path"->"Include Library Files"中。 将其添加到此处、然后从此处将其删除。 它可以解决很多错误。 请尝试这些、如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Momina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一周的末回到你的身边。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muntaha:

    您是否有机会尝试过此功能?