This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812PGFA

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437315/tms320f2812-tms320f2812pgfa

器件型号:TMS320F2812

工具与软件:

您好!

我们需要100件 TMS320F2812PGFA 文章 、但需要使用合适的封装、因为这些是 SMD 组件。 如果我在购物车中放入100件商品、我会收到一条说明它们是2x40卷带+ 20盒或托盘 请告诉我您的包装箱是什么意思?  

请。 回答我的邮件:filip.jovasevic@ams-flensburg.com

此致!

Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很惊讶它有一个卷带产品,但它看起来是以40U 为增量提供。

    因此、它将以40U 卷装(盒装)完成、其余40以下的任何东西将以盒装形式放在托盘上。