This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:PWM1.AQCSFRC 寄存器写入一个低半16位值和一个上半16位值?

Guru**** 2486295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1433714/tms320f280039c-q1-pwm1-aqcsfrc-register-writing-one-low-half-16-bit-value-while-one-upper-half-16-bit-value

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

他们使用 AQCSFRC 关闭下面的所有 PWM (PWM1和 PWM2)模块、以及在零事件点处的影子模式。 我们发现 PWM1A 在零点关闭、但 PWM1B 在零点事件点不关闭、如 下面的红色虚线所示:  

PWM1A 正常关断、PWM1B/PWM2A/PWM2B/PWM3A/PWM3B/PWM4A/PWM4B 不关断。 AQCSFRC 寄存器将写入时的关断信号、但它非常接近 零事件点、小于74ns。

所以您认为 PWM1.AQCSFRC 寄存器写入一个低半16位值和一个上半16位值吗? 同时、它们还使 PWM1与其他 PWM 模块同步。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    该线程很长时间无响应。 您能在此处分享您的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6天过去了,没有线下回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

     AQCSFRC 影子加载还是立即模式? 图不是很清晰、能否请您将其发送出去并提供更好的分辨率?

    此外、在使用同步输入和输出时、需要注意几件事。 确保使用 EPWM_enablePhaseShiftLoad (base1)启用相移以同步 EPWM。 此外、 同步过程中需要2-3个系统时钟延迟、因此您可以写入 EPWM_setPhaseShift (base1、2或3基于观察结果)。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    零事件点的影子模式。

    他们使用 F280039C 器件、他们需要注意这一点、但我知道 F280039C 在 TRM 期间没有时钟延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    从调试结果来看、我们需要建议客户避免在出现影子事件时更新寄存器。 我是对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。