Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
你(们)好
1.在 TRM 中、我有一个关于引导模式的问题。
根据我的理解、对于此示例:
当 GPIO0和 GPIO1的输入为高电平时、引导模式为 SPI 引导(BOOTDEF3)。
当 GPIO2的输入 为高电平时、引导模式为闪存引导(BOOTDEF4)。
BMSP0-2等于位0-2、当输入为高电平时、该位为1、否则该位为0。
我的理解是否正确?

2.如果我们只需要安全启动模式、且入口地址为0x80000、则可以按如下方式设置配置:

但是、如果我如上图所示进行配置、默认模式的功能是什么?