This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CMPSSDACBUFCONFIG。 CMPSSADACL 说明丢失

Guru**** 2485715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438658/tms320f28p550sj-cmpssdacbufconfig-cmpssadacl-description-missing

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

 寄存器 CMPSSDACBUFCONFIG 中的字段 CMPSSADACL 缺少  TMS320F28P55x TRM 上的说明。 它实际上是说"用于 CMPSS DACA 缓冲器的配置位"、这并不意味着什么。  我目前有 TI 网站上的最新版本(SPRUJ53B、2024年4月–2024年9月修订)。 您能否提供缺失的信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    感谢您提醒我们注意这一点。  该寄存器不应包含在 F28P55x TRM 中、它在此器件上没有功能、并且包含在 TRM 中并不是有意为之。  我将提交一个 LITBUG、以便从下一个版本的 TRM 中删除它。

    此致!
    Matthew