This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SysConfig

Guru**** 2486295 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437273/tms320f280039c-sysconfig

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

如本主题( SysConfig 中 DCSM 的设置)中所述、我们需要编写一个函数 来对 OTP 区域进行编程、包括 CMAC 密钥、JTAGENABLE、JTAG 解锁密钥和其他值。

您是否可以提供一些建议或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置所有这些字段的最简单方法是通过 SysConfig 中的 DCSM 模块。 我建议最后对 JTAGENABLE 进行编程、并使用 CCS 片上闪存工具中禁用的"verify"选项进行编程。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们要在最后一步离线时启用 JTAG 锁定。 JTAG PSWD 因器件而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议对包含 DCSM 设置且首先禁用 JTAGLOCK 的.out 文件进行编程。 设置最终确定后、在 SysConfig 中启用 JTAGLOCK 并再次对相同的.out 文件进行编程。

    如何在每个器件上编程不同的 JTAG 密码、由您决定。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke