This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 CCS 创建简单的 RTOS

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437183/tms320f28335-creating-a-simple-rtos-with-ccs

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我正在使用 TMS320F28335控制器、需要创建一个简单的实时操作系统(RTOS)任务来在此器件上运行。

-->我 找到了器件号、在这里没有 RTOS、在下面我也检查了内核部分。

不过、在 CCS 版本12.81.00005中很难找到正确的 RTOS 选项。 在探索内核部分时、我注意到了一些选项、但我不确定哪一个最适合我的需求。

您能否告知:

建议使用哪种 RTOS 产品在 TMS320F28335上进行简单设置?
如果需要额外下载或配置来将 RTOS 与 CCS 一起使用(尤其是针对 TIC2000系列)、我已经下载了 SYS/BIOS V6?


谢谢、此致、

Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    FreeRTOS 支持第3代或更高版本的 C2000器件、因此不可用于 F2833x。 您可以在此器件上使用 SYS/BIOS。 下载后、您可以通过转到将 SYS/BIOS 添加到您的 CCS "Window"->"Preferences"->"Code Composer Studio"->"Products" 并添加适当的路径。 如果您需要有关 SYS/BIOS 的进一步帮助、请告知我们。   

    谢谢!

    Arnav