This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)

Guru**** 2485705 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436361/launchxl-f28379d-error-connecting-to-the-target-error--151-0x0

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!

我们有一个  LAUNCHXL-F28379D 并且运行良好、但是、昨天 我们开始出现错误"Error connecting to the target:(error -151 @ 0x0)"、此后、我们还无法在该特定开发板的设备管理器的 COM 端口中看到 XDS100。

我们已验证驱动程序已安装、另外、其他 LAUNCHXL-F28379D 板在同一主机上工作。

通过进一步调查、我们观察到、当我们在将 USB 连接到主机 PC 的同时继续按住复位按钮时、电路板上的蓝色 LED 会亮起、器件管理器中会显示 COM 端口、并且正在通过 JTAG 完整性测试、但是、当我们松开复位按钮时、蓝色 LED 会关闭、JTAG 完整性将失败。

可能是什么原因? 我们能做些什么来使此电路板正常工作吗?