This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:此处为 CLB 示例、它可以生成 clb.dot、但不能在此处生成 simulation_output.exe 文件。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1430680/tms320f280039c-q1-clb-example-here-it-can-generate-the-clb-dot-but-it-can-not-generated-simulation_output-exe-files-here

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

客户遵循以下 CLB 用户指南和设置作为附件文件。

然后、我们在此构建了 CLB 示例、该示例可以生成 clb.dot、但不能 在此处生成 simulation_output.exe 文件。 您能帮助了解一下吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../clbsim-issue.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    我需要下载此 CCS 和 SysConfig 版本才能重现此问题、在自行进行测试后我会立即与您联系。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我可以在这里跟进此问题的进展吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    客户是否按照用户指南说明安装了 gcc 编译器、并修改了 clb_simulation.bat 以确保使用 gcc 安装?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    谢谢、这个问题已经解决。