This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800133:已在上面输入了器件型号。

Guru**** 2930650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800133, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438701/tms320f2800133-the-part-number-is-entered-above

器件型号:TMS320F2800133
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

 我正在尝试为其中一个电路板配置 SysConfig 文件、但在 SysConfig 中、我只能看到封装为64PM、而我的电路板有 MCU (48引脚的 TMS320F2800133)。 您能否指导我们如何在 SysConfig GUI 中包含/配置48引脚 MCU (TMS320F2800133)? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abrian:

    您能告诉我您正在使用的 CCS 版本吗? 以及当前使用的 SysConfig 版本。 (如果您使用的是较早版本的 CCS、请升级到 CCS V12.8)

    您可以使用 SysConfig 中的板选项更新器件封装。

    点击器件视图->选择开关选项。

    在这里、您应该能够按如下所示配置封装类型和板信息-  

    谢谢

    Aswin