This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:旋转 BLDC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, DRV8316REVM, LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438304/tms320f280025c-spinning-bldc

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具与软件:


我正在尝试在在线通用 instaSPIN FOC GUI 上运行24V BLDC 电机 、以使用 TMS320F280025C 和 DRV8316R EVM 识别电机、硬件状态显示为已连接、但总线电压(v)显示无内容、因此电机不旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有任何适用于  TMS320F280025C 和 DRV8316R 的 InstaSPIN GUI。 您可以按照下面的指南为 TMS320F280025C 和 DRV8316R 实施工程。

    您可以参考电机控制 SDK 中 C2000器件的该实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 这些套件包括   用于低压电机的带 DRV8316REVM 逆变器板的 LAUNCHXL-F280025C。  控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor 200241_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我在 Motor Control SDK 通用工程和实验文档中获得了所有答案。