This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110ISO-EVM

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431469/xds110iso-evm-xds110iso-evm

器件型号:XDS110ISO-EVM

工具与软件:

您好!

我使用 XDS110U 没有任何问题、现在我已切换到 XDS110ISO、但 Code Composer Studio 无法识别它。

当我尝试验证通信失败时、 我知道我使用的是与 XDS110U 相同的软件和硬件、并且它运行良好。

那么、为了运行 XDS110ISO、原因何在?我该如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、在本周即将结束的时候、我必须回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、您是否仍有此问题?

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,本杰明,不,不,我很讨厌你支持你的客户的方式

    这个问题已经开了两周了、现在您只问我是否还有问题。

    如果您能够通过这种方式为客户提供支持、那么选择另一家微控制器供应商将是一个很好的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    我很高兴听到您的问题已得到解决! 今后我们会努力提供更好的支持。

    此致、

    Ben Collier