This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLA LSxRAM 分配

Guru**** 2780845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439386/tms320f28388s-cla-lsxram-assignments

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

在 TRM 中、spruii0e 第8.2.1节 CLA 存储器介绍了 CLA 程序存储器和 CLA 数据存储器。  在其他地方、它表示有两个单独的总线。  它还指出任一总线都可以使用任何 LSxRAM 存储器。  两个总线是否可以使用同一个存储器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    LS RAM 存储器可分配给 CLA 程序存储器或 CLA 数据存储器。

    无法将其同时分配给这两者。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢 Susmitha