This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何在 PPB 中设置输入滤波器?

Guru**** 2486295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438729/tms320f2800137-how-to-set-the-input-filter-in-ppb

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要6个内部比较器来提供过流保护、由于 cmpss 有限、他们希望使用 PPB。

PPB 是否对输入 ADC 进行滤波?

此致

Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    PPB 是 ADC 的后处理块...PPB 具有很多功能...请参阅 TRM 中的第11.8节后处理块。 以下是 TMS320F280013x 实时微控制器技术参考手册(修订版 B)链接

    它可以消除偏移并标记比较上限或下限、可选择触发 PWM 并产生中断。

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Susmitha:

    我的问题是 PPB 是否具有输入 ADC 滤波功能?

    您可以直接回复我吗?

    此致

    Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    不、不能。

    谢谢!

    Susmitha