This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:降低功耗

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427526/tms320f28375d-reduce-power-consumption

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在尝试使用 TMS320F2837xD 创建 PFC 电源、但遇到了功耗问题。

Q1:除了以下各项外、是否还有其他方法可以降低功耗?
・将内部1.2V 电压从 LDO 更改为直流/直流转换器
・将未使用的 GPIO 引脚设置为输出、禁用内部上拉电阻、并断开外部电阻
・停止未使用的外设时钟
执行这些测量之后、测得的微控制器功耗大约为0.45W。

不能使用低功耗模式、因为它们正在考虑在 CPU 运行时降低功耗。
他们计划将来考虑"Flash 已断电"。

当他们运行的电路板类似于 C2000中使用 STM32G474QET6实现的 PFC 时、数据表上的功耗约为0.1W、微控制器的实际温升低于 C2000。
他们希望即使对于 C2000也能将功耗降低到该水平。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    有更新吗?

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    客户执行其他测试时、发现以下方法对降低功耗有显著影响:
    -将未使用的 GPIO 引脚从输出模式更改为输入模式(使用外部下拉电阻器,内部上拉禁用)

    通过进行上述更改、功耗降低了约一半。

    更改之前的 GPIO 设置为输出模式(无外部连接、禁用内部上拉)、但硬件手册中似乎建议使用这两种方法。 (请参阅下表)

    Q2:你能告诉我以上原因吗? 如果您能告诉我类似的情况、也会很有帮助。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    我将向您解释为什么 将 GPIO 模式更改为输入模式会降低功耗。 同时、数据表中"6.5.3节给出了关于降低功耗的所有建议。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的支持、很抱歉回复延迟。

    我将向您介绍为什么 将 GPIO 模式更改为输入模式会降低功耗。

    有更新吗?

    与此同时、数据表中的"6.5.3降低电流消耗"一节给出了降低功耗的所有建议。

    我检查并理解剩下的就是关闭闪存。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起你。 有更新吗?

    此致、
    棒极了 h