This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C2000 Blockset Calibration 参数未导出到十六进制文件

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440372/tms320f28388d-c2000-blockset-calibration-parameter-not-exported-to-hex-file

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

团队成员、您好!

我有一个使用 C2000 Blockset 的 MATLAB 模型。 我有一个"Simulink.parameter"类型的全局参数和"ExportedGlobal"存储类的全局参数、因为我想将其作为校准参数。

 

构建模型后、我获得了可以用于在线校准的.hex 和.A2L 文件。 现在、我要对.hex 文件进行离线校准。 我将打开.hex 文件 canape 的 VCDMStudio 应用程序并将.A2L 作为数据库。

 但我们在十六进制文件中看不到任何参数。 不过、A2L 文件中存在相同的参数。

请求您对此提供支持。 我们是否需要在十六进制生成期间执行任何特定设置?