This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:调试问题

Guru**** 2793625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439202/tms320f28375d-debug-issue

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

客户遇到以下调试器问题并正在寻找有关如何解决的指南:

设置信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    能否提供有关应用程序代码功能的更多信息? 是否尝试以某种方式使用 CPU2? 我建议参考我们的 IPC/双核示例以正确使用两个内核。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    问题在于、不应出现任何 IPC、因为应用程序仅在单个内核上运行。 GEL 脚本是否会执行此操作?

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否曾尝试在某个时候通过检查两个内核来将代码上传到 CPU1和 CPU2? 如果是、他们能否通过片上闪存工具擦除两个 CPU 的闪存内容并尝试仅将其应用程序重新加载到 CPU1?

    谢谢!

    Luke