This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D:

Guru**** 2485715 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1429976/tms320f28388d-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

在 TMS320f28388D 控制器上工作的 IAM、我开发了定制闪存引导加载程序、将应用程序存储到闪存扇区中、在此过程中、引导加载程序还会在存储 Flash_Key 以进行识别时存储应用  

为了进行测试、我需要手动将该闪存密钥(32位值)存储到闪存扇区中、所以有没有任何工具可以将32位值存储到上述闪存中而无需使用代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、所有闪存编程都通过闪存 API 进行、闪存 API 是在器件上运行的代码。 但在您的工具问题上、我们有 UniFlash 工具、您可以使用它来单独对闪存进行编程。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ibukun,

    是的、我知道我们可以使用 Uniflash 工具进行编程、但我们可以使用此工具只将32位值闪存到特定的闪存扇区、因为我在其中没有看到此选项。 我的要求是将32位值闪存到特定扇区。 使用任何工具都可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    我认为、从技术上讲、您可以用自己的值创建一个十六进制文件并对其进行编程。 但请注意、可编程的最小大小为128位、即闪存字的大小。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ibukun,

    我如何为仅128位值创建 hexa 文件、可以遵循任何文档或任何步骤、如果您提供更多相关信息、将非常有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    很抱歉、由于我不在办公室、因此此问题的响应延迟。 点击以下链接、可查看 TI 代码生成工具支持的十六进制文件格式描述:

    16.15.目标格式说明—TI Arm Clang 编译器工具用户指南

    以下是地址0x89000处包含128位数据的 TI-TXT 十六进制文件的示例:

    @89000
    01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67 89 AB CD EF
    q
    

    此致、
    Ibukun