This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:超前滞后补偿器参数

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1420679/tidm-hv-1ph-dcac-lead-lag-compensator-parameters

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

工具与软件:

您好!

我正在使用上述参考设计和 F280049C 开发一款 DC2AC 转换器 、我 想问您能否解释或指导我如何计算超前滞后补偿器的参数。

在参考设计代码(voltageSourceInverterLCFltr_nonpowerSUITE_F28004x) 中、GV_LED_LAG_A1和超前滞后补偿器的其他参数在.h 文件中给出、但未指示这些值的计算。

您能不能帮助我说明一下这些值是如何计算的。  或者、如果我可以问、参数是从 模拟类型 ii 或类型 iii 补偿器的数字等效 LDE 系数中获得的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abayomi

    到目前为止、我找不到一份解释系数计算的文件。 此设计由不再与 TI 合作的工程师完成。 我会让你知道一个我找到的东西。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好的系泊设备。

    谢谢。  我想问一下您是否找到了有关这方面的任何信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何与此相关的更新吗?  我也在努力。

    谢谢