This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何在 RxBuffer 和 RxFIFO 之间选择用于存储 MCAN 接收的消息的模式?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439504/tms320f28p650dk-how-to-select-which-one-between-rxbuffer-and-rxfifo-to-be-used-to-store-the-mcan-received-message

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好、 TI 专家。

  如何  确认    RxBuffer 和 RxFIFO 之间的哪个  将   用于 存储  新的 MCAN 消息?   通过 谁 一个 MCAN 寄存器  我可以 获得 这些 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songmibo、

    请查看您发布的较旧主题。  将此标记为关闭、以便它不会与另一个重复。

    此致、

    Joseph