This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:CAN 换向

Guru**** 2484835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438410/tms320f2800156-q1-can-commutaion

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

你好、专家

我在数据表中看到如下:

报文可以随时更新或设置为"无效"、即使请求的传输仍被挂起也是如此。 但是、如果在挂起的发送开始前更新报文、则数据字节会被丢弃

如何 丢弃待处理消息?

你能给我一个机会吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    通常、当 CPU 在消息对象中检测到一个更新的数据、ID 或者屏蔽值时、消息就绪/新数据标志被激活。  不确定用户是否可以设置要丢弃的消息或标记为无效。  仲裁寄存器 CAN_IFxARB 中有一个名为 MsgVal 的位。  您可以手动将其清除为0、以禁用邮箱。  我想它会有相同的效果,丢弃消息.

    此致、

    Joseph