This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:修订版本标识、XDS110 MCU

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440965/launchxl-f280049c-revision-identification-xds110-mcu

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: TM4C1290NCPDT

工具与软件:

大家好!

我想使用2个新 LAUNCHXL-F280049C 板进行概念验证。

根据 https://www.ti.com/lit/ug/spruii7b/spruii7b.pdf?、ts = 1732015845334&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-F280049C 有此主板的修订版 A 和 B:
"版本 A...可通过 EVM 背面 BoosterPack 连接器位置1和电路板顶部之间标为"MCU025A"的丝印来识别。"
"版本 B ...可通过 EVM 背面标为"MCU025B"的丝印来识别。"

我的丝印 显示 "MCU025B"-修订版 B

上述文档还指出"版本 B ...增强功能:...用 MSP432E401器件替换的 XDS110 MCU (U2) TM4C129x 器件"

但是、我认为修订版 B 板中为 U2组装了一个 TM4C1294、指向修订版 A

我问这个问题 是因为我想知道我的修订版 B (或更高版本)开发板已经修复了修订版 A 的所有 问题、还是可能有问题的中间修订版 A/B。
此外、我们还需要准确的原理图以匹配我们的板。

谢谢!
沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    感谢您在 E2E 上提出问题。 版本 A 和 B 之间没有中间版本、您可以参阅电路板上的版本标识以安全了解版本。

    我不知道为什么 TM4C -> MSP432更改列在修订版中、实际上两个器件型号都指的是同一个器件(即它们是引脚对引脚可交换的) 、这只是 EVM 板制造时的库存/库存供应问题、决定了 将什么器件组装在电路板上作为调试器。 我猜、之所以对其进行记录、是为了清晰地说明用户指南中可能提及 TM4C 的其他部分。 在任何情况下、无论哪种方式、调试器的功能都是相同的。 看起来好像您有一个版本 B 电路板

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、这会有所帮助。

    边注:我不知道  TM4C 和 MSP432 是相同的。
    就是 Stellaris -> Tiva -> MSP432。 由于我们仍在生产 TM4C1290NCPDT 设计、  如果我们 遇到电源问题、这些信息可能会非常有用。