This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:EPWM 时钟频率

Guru**** 2485785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440818/tms320f28p550sj-epwm-clock-frequency

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

我有一个关于此 DSP 的问题。

ePWM 单元的最大时钟频率是多少?

非常感谢。

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    屏幕截图来自数据表、ePWM 由 SYSCLK 计时、假设为 TBCTL。 HSPCLKDIV 和 TBCTL。 CLKDIV 都设置为"/1"。 您的最大 EPWM 频率将为150Mhz。

    此致!

    Ryan Ma