This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:MCAN TX 和 RX 不在示例代码上工作

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440809/launchxl-f28p65x-mcan-tx-and-rx-not-working-on-example-codes

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在开发具有 TMS320F28P65DK9控制器的评估套件 LAUNCHXL-F28P65X。 我正在开发 MCAN 模块、为了进行初始启动、我尝试了 C2000Ware_5_03_00_00包中提供的示例代码。 我尝试了 mcan_ex1_loopback 和 mcan_ex3_loopback_sysconfig、但对我来说无法正常运行。 为了进行调试、我已检查寄存器设置、我已检查 MCAN_TXBAR 和 MCAN_TXBRP、但即使在函数内使用断点后也没有观察到任何变化。 我还检查了寄存器 MCAN_PSR、发现 LEC 为7并且节点处于空闲状态。 我在配置中没有发现任何错误。

HW 是否有任何错误、或者是否应更改 HW 上的任何设置(如跳线设置)?  

请求您提供此行程帮助。

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    请确保为 LAUNCHXL-F28P65X 选择正确的设置。  代码中有多个定义、例如 MCAN TX/RX GPIO 分配、这些定义在使用或不使用 LaunchPad 时根据选择。

    此致、

    Joseph