This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:与2800157配合使用的晶体振荡器的频率偏移问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439599/tms320f2800157-q1-frequency-offset-problem-of-crystal-oscillator-used-with-2800157

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

对于配备2800157的晶体振荡器在-40~125 ℃ 范围内的总频率偏差是否有要求? 如果是、那么其中的频率偏差是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z:

    晶体振荡器偏差完全取决于外部晶体偏差。  确保您为应用选择的外部晶体满足抖动要求、尤其是 EPWM 和 CAN 等时序关键型功能。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joesph:

    我已收到您的回复、该问题的背景是、我们公司目前与 F2800XXX 一起使用的外部晶体振荡器的温度超过了规格中的校准工作温度。 所以要选择工作温度更高的晶体振荡器、相应的频率差也要相应的改变。 但我们不确定的是、尽管外部晶体振荡器的推荐频率在规格书中已经标注、但没有显示晶体振荡器的频率差限制。 如果我使用的晶体振荡器频率为20Mhz、则总频率差值必须为±20ppm 与±50ppm。 贵公司能否提供相应的建议偏差范围供贵公司参考? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z:

    如果应用程序在+/-20ppm 和+/-50ppm 的频率偏差下仍能可靠运行、最好的方法是检查其时钟精度要求。  例如、CAN 外设是否仍然正确地与该时钟偏差进行通信、以及 ePWM 是否仍会在该偏差与外部时钟的情况下为您的控制应用进行精确切换? F2800x 系列中的晶体振荡器电路将根据来自外部时钟的输入运行、并会根据外部晶体的特性产生相应的 SYSCLK 和偏差。

    此致、

    Joseph