This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440669/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我在使用 C2000Ware_5_04_00_00 SDK 时有疑问。

将 SDK 提供的"f28p65x_ssc_config.xml"文件导入 SSC 版本5.13后、打开[ TI F28P65x CPU1返工解决方案 ]项目中、我收到以下消息:

" 无法应用补丁文件、因为配置版本(5.12)与当前 SSC 版本(5.13)不匹配 . 是否继续而不应用修补程序?"

此项目的 EtherCAT 堆栈代码是否只能使用 SSC 5.12生成?

如果是、是否有与我当前使用的 SSC 版本5.13兼容的特定 XML 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    此项目的 EtherCAT 协议栈代码是否只能使用 SSC 5.12生成?
    • 有。  C2000Ware 中的示例仅支持 Beckhoff SSC 工具版本5.12。
    如果是、是否有与我当前使用的 SSC 版本5.13兼容的特定 XML 文件?
    • 我们尚未将 F2838x 和 F28P65x 器件的 SSC 工具版本迁移到最新版本。 不提供与 SSC v5.13兼容的特定 XML。

    此致、
    亚伦