This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:在 Code Composer Studio 上更改表达式窗口中的值。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440085/tms320f280025c-changing-the-value-in-the-expression-window-on-code-composer-studio

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: DRV8316

工具与软件:

HII 每个人

我正在使用 TMS320F280025C + DRV8316 EVM 运行 BLDC 电机、参考" Motor Control SDK 通用工程和实验文档"。  www.ti.com/.../spruj26a.pdf 和 i"m (在3.5.1.3的第3步中 )、其中显示"在"Expressions"窗口中、在 systemVars 之后将变量 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify 设置为1。 "flagEnableSystem"在监视窗口中自动设置为1。"  但我不能把值在表达式窗口的默认值是0'/x00' 如果我按1然后再按 Enter 键,值仍然是相同的东西,我丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    应用程序代码可能会将变量重写为0。 能否检查是否有任何代码正在执行此操作? 您使用的 CCS 版本是什么?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 sys_main.c 中完成了更改...我正在使用 CCS 版本:12.8.1.00005