This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:时钟缺失检测

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1427276/tms320f2800156-q1-missing-clock-detection

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

根据 CLKSRCCTL2寄存器的说明、缺少时钟检测电路对 CLKSRCCTL2寄存器的这些位没有任何影响。

假设我选择 XTAL 作为 DCAN 的时钟源、 并且电路曾经检测到缺少 OSCCLK、进入系统的 PLLRAWCLK 会自动切换为 INTOSC1。  

如果我没有更新 CLKSRCCTL2寄存器的配置、并且在丢失时钟后没有重新锁定 PLL、那么 CAN DCAN 模块仍然正常工作  
检测?

/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    是、如果 DCAN 源是 XTAL 且 检测到 MCD、则 DCAN 仍将获得 XTAL 时钟对其无效。

    请参阅下面 TRM 中的图表:  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!


    我选择 XTAL (20MHz)作为 DCAN 的时钟源、并将 CAN 帧的周期设置为50ms。 当软件运行时、我设置 MCDCR。 通过事件触发将 OSCOFF 更改为1 (OSCCLK 与 MCD 模块中的 OSCCLK 计数器断开连接)、CAN 帧的周期已从50ms 更改为500ms。 但是、根据您的响应、、如果 DCAN 源是 检测到 XTAL 和 MCD、则 DCAN 仍然使 XTAL 时钟不起作用。 这与我的测试结果相矛盾

    /BR

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    让我向内部团队核实、并就此问题与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    您是否取得了任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samuel

    我会与团队核实并回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    我们检查了在选择 XTAL 和触发 MCD 时、不能更改的时钟源。

    如果在 MCD 触发后 XTAL 频率发生变化、您可以在结束时在 XCLKOUT 上检查它的 XTAL 频率吗?

    谢谢。