This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:需要闪存内核

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1440037/tms320f28235-need-flash-kernel

器件型号:TMS320F28235
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望在 F28235上执行 SCI 引导、但他们无法在 C2000ware 中找到闪存内核。 您能帮忙提供内核吗?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    根据我们的 "C2000微控制器串行闪存编程 "应用手册以及对 C2000ware SDK 的检查、我们目前还没有针对 F28235器件的直接闪存内核示例。 在查看 F2823x 器件的闪存 API 指南(C2000Ware_X_XX_XX_XX\libraries\flash_api\f2823x\28235\docs)时、它还提到了 F2833x 器 件系列、因此如果他们正在考虑实现内核、他们应该查看 F28335器件的相关闪存内核示例(C2000Ware_X_FLASH_XX\DEVICE_SUPPORT\F28335_EXTERM\F28335\F28335\BOOST)。  

    谢谢。此致、

    Charles