This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:使用 TMDSCNCD280039C 控制 TPS55289降压/升压 IC

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TPS55289, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431964/tps55289-using-tmdscncd280039c-to-control-tps55289-buck-boost-ic

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C、、 C2000WARE

工具与软件:

你(们)好

 我想使用  TMDSCNCD280039C 来控制 TPS55289 降压/升压 IC。 但是、我在 Resource Explorer 中找不到有关使用 I2C 的任何示例或指南。 可以在这方面帮助我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    由于这与与与 TMDSCNCD280039C 相关的 I2C 示例代码相关、我将分配给相应的团队。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    "我是你的女人,我是你的女人。" 请参阅以下路径下的 C2000WARE I2C SW 示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\i2c

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    您还有其他问题吗? 否则、 我将继续并关闭该线程。 谢谢。

    此致、

    Aishwarya.