This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何使用 SFRA 来识别双控制环路参数

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439464/tms320f28377d-how-to-use-sfra-to-identify-the-dual-control-loop-parameter

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WARE

工具与软件:

你(们)好

客户希望使用 SFRA 来设计电源电子控制环路、内部环路为电流环路、OUT 环路为电压。 如何使用 SFRA 来识别双控制环路参数。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请您更新此主题。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    目前、SFRA 库可用于单环路分析。

    SFRA_F32_Inject 和 SFRA_F32_Collect 函数除了参考之外、还有助于提供小信号频率注入、并根据 SFRA_F32_CONFIG 函数中的开环/闭环选择来收集输出参数。

    有关如何使用的详细信息、请参见文档(c2000_sdk_xxx\libraries\30csfra\docs Ware_Digital)和  www.ti.com/lit/ug/spruik4a/spruik4a.pdf?ts = 17387316590


    您能否提供双环路的方框图来帮助回答!

    谢谢。此致、

    Shashank